主题中讨论的其他器件: AFE7444、 AFE7422
您好,
我正在使用 AFE7444EVM。
我有一个问题
如果我想绕过 ADC 链中的抽取滤波器或 DAC 链中的插值滤波器、 从 JESD204B 传输到 FPGA 的最大数据速率是多少?
例如 ADC 为3GPS、每个样本为14位。 我们能否将所有数据传输到 FPGA、如果是、在 LMFS 的哪种模式下?
再次感谢。
此致、
Ganesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 AFE7444EVM。
我有一个问题
如果我想绕过 ADC 链中的抽取滤波器或 DAC 链中的插值滤波器、 从 JESD204B 传输到 FPGA 的最大数据速率是多少?
例如 ADC 为3GPS、每个样本为14位。 我们能否将所有数据传输到 FPGA、如果是、在 LMFS 的哪种模式下?
再次感谢。
此致、
Ganesh
您好、Ganesh、
AFE7444中的抽取滤波器无法旁路。 数据表的"7.4器件功能模式"部分显示了所有可能的运行模式。
如果您需要在旁路模式下使用 ADC、可以请求访问 位于 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=288371∏_no=AFE7422&ref_url=asc_dc_hsc 的 AFE7422安全文件夹
在 AFE7422中、可将 ADC 配置为旁路模式。 AFE7422数据表中提供了 LMFS 和其他模式的详细信息。
此致、
Vijay
感谢您的回复
我已经对模式3进行了一些计算
| 模式 | 最大信号带宽 MHz | DAC 时钟(MHz) | DAC 采样率(GSPS) | N (Tx 结果)(以位为单位) | 内插 | JESD204B 数据速率(MSPS) | LMFSHd | L | m | F | S | 数据速率(Gbps) |
| 2. | 800 | 8847.36. | 9. | 16. | 9. | 983.04 | 84111 | 8. | 4. | 1 | 1 | 39.3216 |
| 3. | 800 | 8847.36. | 9. | 12. | 9. | 983.04 | 44320 | 4. | 4. | 3. | 2. | 117.9648 |
| 4. | 600 | 8847.36. | 9. | 16. | 12. | 737.28 | 44210 | 4. | 4. | 2. | 1 | 58.9824. |
我使用 了公式
Total data=datarate*Num_Converter *Num_Octagets*10位/8位
=983.04*4*3*10=117.9648 Gbps
在模式3下、它达到 117.9648Gbps、我认为无法映射到4个通道、因为每个通道的限制为15Gbps。
您能告诉我哪里出了问题吗?
此致、
Ganesh Singh
您好、Ganesh、
总通道速率=(数据速率)*Num_berbs*Num_bit_per_sample*(10b/8b)
对于模式3、数据速率=(8847.36MSPS)/9 = 983.04MSPS
每个采样的位数(位分辨率)= 12
因此、总数据速率=(983.04 MSPS)* 4* 12*(10/8)= 58982.4 Mbps = 58.9824Gbps
当映射到4个通道时、通道速率=(58.9824Gbps)/ 4 = 14.7456Gbps
对此,
Vijay
尊敬的 Vijendra:
谢谢。 但我想知道 F 的重要性、尤其是当它超过4个时。 如何进行计算。
就是这样
data*Num_Converter *Num_Octets *10位/八位数=
193.75Msps*2*2*10=7.75Gbps 总吞吐量
我尤其无法理解 F 计算。
此致、
Ganesh Singh。