This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 挤压工厂产品的毫米波厚度测量

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/969709/millimeter-wave-thickness-measurement-of-extrusion-plants-products

TI 是否为塑料管的厚度测量提供任何解决方案?

厚度范围为1mm - 25mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望尝试使用高精度演示来了解它对您所考虑的材料的公平程度。  通常、此类测量需要目标表面形成强反射、才能在背景反射时获得干净的检测峰值 w.r.t。  

    此外、您必须根据 毫米波传感器与要确定厚度的目标表面反射之间的距离来解释厚度。  我们没有提供表面两端之间厚度测量的演示示示示示例。   请在 Tirex for industri工业 工具箱上查看高精度演示。

    dev.ti.com/.../node

    希望这能帮助您快速入门。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    " 此外、您还必须根据毫米波传感器与要确定厚度的目标表面反射之间的距离来解释厚度。 "- 您对此有任何参考文件吗?

    将检查演示。

    关于 BW 的另一个问题、  

    根据我的一位同事、对于4GHz 带宽、我们通常可以测量高达7mm 的厚度、

    所有毫米波传感器都具有4GHz 带宽、 我们是否可以通过增加带宽 来获得更高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,KLN

    使用毫米波传感器可以实现优于毫米的精度、 高精度实验室 是实现这一目标的非常好的起点。

    此致、

    AG