This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否会拥有竞争器件而不是 AFSC5G40E38?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH9135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/969399/would-ti-have-the-competitive-device-instead-of-afsc5g40e38

主题中讨论的其他器件:LMH9135

TI 是否会拥有竞争器件而不是 AFSC5G40E38?

规格
・频率:3.9GHz 至4.0GHz
・P1dBm:大于38dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这些规格、我们没有直接竞争的器件、从我们的射频增益块放大器来看、LMH9135和 LMH9325的带宽为3.2GHz 至4.2GHz。

    最棒的

    Hasan Babiker