This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频开关信号的射频传输

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/968373/rf-transmission-of-a-high-frequency-on-off-signal

主题中讨论的其他器件:TRF372017AFE7444

你(们)好  

我正在寻找一对能够发送和接收高频导通/关断信号(高达1MHz)的发送器和接收器。 发送器和接收器之间的距离约为1米。  

我在低于1GHz 的论坛上提出了这个问题、但没有人提出解决方案。 因此、我还想知道是否有任何间接方法来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerui、

    我们的 AFE 收发器产品(即 AFE7444、AFE77xx 和 AFE79xx)都可以执行这些类型的应用。 我们还有 TRF372017和 TRF371115、它们可以执行类似这样的基本调制和解调。 但是、这些产品可能会对您的应用程序造成过度伤害。 您可以看一看。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢