This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:载波频率控制

Guru**** 2914730 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/968863/dac38rf83-carrier-frequency-control

器件型号:DAC38RF83

您好!  

我的应用需要1030MHz 的载波频率、我们目前正在研究 DAC38RF83/90。  

我们正在尝试了解载波的生成位置。 是 NCO 设置载波正交信号吗?

请告诉我如何生成(或诱导)载波以及复数混频器块中 CMIX 和 FMIX 之间的差异。

如何将载波频率设置为1030MHz? 如果使用 NCO 位、您能否显示数学运算?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DAC38RF8x 时、您将发送表示基带信号的复杂数字信号。  射频 DAC 将通过数字调制器将信号上变频至由 NCO (数控振荡器)设置的所选射频频带。  用于确定用于编程的 NCO 字的等式取决于采样率、并在 数据表的第8.3.17.4节中进行了概述。

    使用 NCO (FMIX 模式)可在射频频带中任意放置信号。  您还可以使用 CMIX (粗混频器),该振荡器的频率限制为 N*FS/8。  CMIX 提供稍低的功耗、但牺牲了灵活性。

    -RJH