This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:读取功率检测器寄存器时出现问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1159981/afe7444-problem-with-reading-power-detector-registers

器件型号:AFE7444

大家好、我与 AFE 7444一起工作。 我在读取功率检测器寄存器值时遇到问题。

对于读取寄存器值、我使用此表中的地址:

对于功率检测器初始化、我使用以下示例中的过程:

GUI 中缺少地址为5448、5449、5446、544a 的寄存器的问题。

寄存器在不同文档中具有不同的地址(“寄存器集技术参考手册”、“程序员指南”、“AFE 7444数据表最终版”)。

我将正弦波信号电平设置为0dBm。

当我尝试读取该寄存器中的任何一个(5448、5449、5446、544a)时、我得到0值。

此外、我尝试在多路复用器中选择18种不同模式之一、并查看 OUTSELAGCPIN 中的值

你有什么建议或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们将 检查 AFE7444EVM 上的电源检测器程序、并返回给您。 请给我们几天时间。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 我找到主题 AFE7444EVM:无法写入 AGC 寄存 器-射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛,您可以在其中看到您认为这是不可能的。

    在这种情况下、我想问您如何在内部模式(使用 DSA)或外部模式(使用 LNA)中配置 AGC?

    你有示例吗?