This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:错误消息“SERDES-FIFO error for lane 1: 1 (通道1:1的串行器/ FIFO 错误)”

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1137732/afe7920-error-message-serdes-fifo-error-for-lane-1-1

器件型号:AFE7920

当我配置 AFE7920时 ,Latte GUI 显示错误消息“Serds-FIFO error for lane 1: 1”(通道1:1的串行器/ FIFO 错误)

并且该消息会更改“SERDES-FIFO error for lane 0:1”或 “SerDES-FIFO error for lane 2:1”或 “SerDES-FIFO error for lane 3:1”,或使用命令“AFE.adcDacSync ()”时出现“No Error”

您是否有任何想法、这意味着什么以及如何解决?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的回复、我们将在几天内回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能 不能详细读回报警寄存器-使用 Latte 命令、如下所示:

    ##ALARM 读数
    device.writeReg (0x16、0x4)
    对于 I IN 范围(8):
    ALARM = DEVICE。readReg (0x118+I)
    信息(警报)
    device.writeReg (0x16、0x8)
    对于 I IN 范围(8):
    ALARM = DEVICE。readReg (0x118+I)
    信息(警报)
    时间睡眠(1)

    device.writeReg (0x16、0x0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢这个、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此快照来自 Latte GUI 的日志。 您可以在 命令提示符下共享回读吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    写入0x0016值0x04
    从0x0118值0x00读取
    从0x0119值0x00读取
    从0x011a 值0x00读取
    从0x011b 值0x00读取
    从0x011c 值0x00读取
    从0x011d 值0x00读取
    从0x011e 值0x00读取
    从0x011f 值0x00读取
    写入0x0016值0x08
    从0x0118值0x00读取
    从0x0119值0x40读取
    从0x011a 值0x00读取
    从0x011b 值0x00读取
    从0x011c 值0x00读取
    从0x011d 值0x00读取
    从0x011e 值0x00读取
    从0x011f 值0x00读取
    写入0x0016值0x00

    结果就是这样的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gwang Hee、

    感谢您的耐心等待。 我们查看了您发送的寄存器读数。

    您还‘s运行随附的 Latte 脚本(` erdes_lane _regreadback.txt') -这将生成一个数据文件-该文件将导入 Excel。  ‘了一个示例 Excel 文件,其中包含导入的数据和以 mV 为单位的“眼图边距”值以及其他关键串行器/解串器状态。

    我们想知道您使用的是 J57、58 FPGA 还是定制 FPGA。  此外、您能否共享 Latte 配置?

    e2e.ti.com/.../serdes_5F00_lane_5F00_readback.xlsx

    e2e.ti.com/.../serdes_5F00_lane_5F00_regreadback.txt

    谢谢、

    -Serkan