This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:射频采样 DAC 的 NCO 操作

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1161163/dac38rf80-nco-operation-of-rf-sampling-dac

器件型号:DAC38RF80

您好!

我试图了解 DAC38RF80中 NCO 的操作、如 文档 SLASEA3C 中的图66所示、

1) 1) 48位累加器输出和用于索引到查找表的16位之间的映射是什么、即    使用的最低有效(LS)位或最高有效(MS) 16位累加器位是什么?

我已经看到另一个具有32位累加器的 TI DAC。 48位超过32位的优势是什么?

2) 2)查找表输出为16位宽、但它是14位 DAC。 当将正弦和余弦组合在一起以生成输出时、是否使用额外的位来提高内部精度、 输出端使用该计算的14 ms 位?

3) 3)更改内插率(使用 EVM 上的 GUI)会更改输出频率。 有什么机制? 图66 未指示任何插值效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="529544" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1161163/dac38rf80-ncooperation-of-rf-sampling-dac ]1) 48位累加器输出与用于索引到查找表的16位之间的映射是什么,即    使用的最低有效(LS)或最高有效(MS) 16位累加器位是什么?

    我们不能透露这一点、因为这是 TI 的知识产权(IP)

    您可以使用48位来提高频率分辨率。 频率分辨率为 Fdac/2^位。 如果您有48位、则频率分辨率会增加

    [引用 userid="529544" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1161163/dac38rf80-ncooperation-of-rf-sampling-dac ]2)查找表输出为16位宽,但它是14位 DAC。 在将正弦和余弦组合在一起以生成输出时、是否使用额外的位来提高内部精度、 输出中是否使用了该计算的14 ms 位?[/引用]

    从16位宽转换为14位宽时、会进行内部截断。 在 SNR 方面、最好使用最高位数来执行 DSP 算法。

    [引用 userid="529544" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1161163/dac38rf80-ncooperation-of-rf-sampling-dac ]3)更改插值率(使用 EVM 上的 GUI)会更改输出频率。 有什么机制? 图66 未指示任何内插效果。[/引述]

    更改插值只会更改接口速率。 它不应改变 NCO 的输出频率。 NCO 由最终 DAC 输出频率决定。