This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:outputsum 块之后是否有一个增益块在 DAC 内核之前向数据添加增益?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1002326/dac38rf89-is-there-a-gain-block-after-outputsum-block-to-add-a-gain-to-the-data-before-dac-core

器件型号:DAC38RF89

您好!

我在宽带 DUC 模式下使用 DAC38RF89、如数据表中的图33所示。 我想在 DAC 内核之前向总和数据添加增益。

outputsum 块之后是否有增益块可在 DAC 内核之前向数据添加增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    不、加法块之后没有增益块。 每个 DUC 都有单独的增益块、称为 PAP 增益、但它们用作衰减器。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第8.3.18节。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    第8.2节、图25、有两个增益块、DACA 增益和 DACB 增益。

    这两个增益块的实际位置在哪里?  它似乎位于求和块之后。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据第8.3.27节的表45、这些是模拟满量程输出电流控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     谢谢你。

    此致、

    John