This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:Blaun 支持 TCM3-452X-1+的低频瞬间

Guru**** 2516680 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1001113/dac38rf89-blaun-to-support-low-frequency-insted-of-the-tcm3-452x-1

器件型号:DAC38RF89

您好!

我想在  1MHz–35MHz 的频率范围内使用 DAC38RF89

 建议的 Balune TCM3-452X-1+  不支持此频带。

您能不能推荐其他平衡-非平衡变压器。

* DAC38RF89  是曼数据位,不 能更改,因为我也将它用于.20MHz-3500MHz 频带。

谢谢你