主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVM、 MMWCAS-RF-EVM、 AWR1843BOOST
你(们)好
我参考"mmWave_studio_03_00_00_14のmmwave _studio_cascad_user_guide.pdf"、使用 MMWCAS-DSP-EVM/MMWCAS-RF-EVM 进行了测试。
我想知道如何在 SensorConfig 选项卡中的"线性调频脉冲循环数"处设置值"1"。
因为、在以下情况下、我会遇到问题:
>[RadarAPI]:AR1.FrameConfig_mult (1、0、0、0、1、 1、0、1)
>[RadarAPI]:ar1.FrameConfig_mult (14、0、0、0、1、 1、0、2)
>[RadarAPI]:ar1.TDACaptureCard_StartRecord_mult (1、1、0、ADC_data1、0)
错误日志包括:
>[10:40:18] 从采集卡创建应用程序响应超时!!
>[10:40:18] TDA ARM 失败
(如果我将值"2"设置为"线性调频脉冲循环次数"、则不会发生超时。)
谢谢、此致、
Tsurumoto。