This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:用于配置的 CLI 行命令

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/999591/awr1642boost-ods-cli-line-commands-for-configuration

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!  

我们希望利用 毫米波演示可视化工具中的固件代码(只需进行极小的更改 即可满足我们的通信要求)、并通过向雷达发送 CLI 行命令来配置 AWR1642雷达(与毫米波演示可视化工具中发生的情况完全相同)。 在我们查看了一些文档和 CCS 中的"odsdemo_16xx_MSS"代码时、似乎 可以在 AWR1642BOOST-ODS 中启用 CLI 任务、这不应该是问题。 您能否确认这是不是案例/可行的?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    汽车工具箱"labs\lab0004_obstance_detection"中提供的演示已经支持通过 CLI 发送命令。

    ODS 演示使用基于 Matlab 的 GUI。

    如演示用户指南(docs\ODSdemo_usersguide.pdf0、"数据包格式"部分)所示、演示发送到 PC 主机的信息与使用可视化工具 GUI 的 SDK 演示发送的信息不同。

    这意味着、为了将 Visualizer 与 ODS 演示一起使用、Visualizer 代码将需要进行重大更改。

    谢谢你

    Cesar