This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73EVM:信号放大的频率范围

Guru**** 2758445 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73EVM, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/998957/trf37d73evm-frequency-range-of-signal-amplification

器件型号:TRF37D73EVM
主题中讨论的其他器件: TRF37D73

大家好、

我对该 EVM 的频率范围有疑问。

我认为 TRF37D73EVM  将从1MHz 放大频率信号、但即使输入2MHz 信号、也不会放大。

感谢您的澄清。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      EVM 上有一个1000pF 的直流阻断电容器。 由于 TRF37D73在输入和输出上内部匹配到50欧姆、因此在1/(2 *π* 50 * 1000p)以下的输入阻塞信号处有一个高通滤波器。 这计算为大约3.2MHz。 您可以尝试将信号频率提高到5MHz 或更高吗?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    谢谢你。

    我可以将该电容器更改为2000p 吗? 如果我想 放大1MHz。的频率信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      对于1MHz 的频率、我建议使用高于4000pF 的电容器。 以下是适合 EVM 尺寸的器件(0402封装): GRM155R71H472KA01J

    谢谢、

    Sima