请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F SmartRF Studio 生成的 pOverrides[]数组和 MCE 修补程序数据的内容是否在任何地方都有记录? 我没有找到任何有用的东西。
我正在尝试对提供给我的 SmartRF_settings.c 文件进行解码。 它应该提供 与具有64位同步字的非 TI 收发器芯片的兼容性。 未提供 SmartRF 配置文件、因此我无法获得 SmartttRF Studio 来复制生成的文件(我不是 SmartRF 专家、因此这可能是原因)。 有187个字的 MCE 修补程序数组、这是完全不透明的-是否有任何方法可以解释此修补程序数据的作用?
如有任何帮助或指向文档的指示、我们将不胜感激。
此致—Andy