This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:广角天线图案

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS, AWR1843, AWR1843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/999527/awr1843-wide-angle-antenna-pattern

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他部件:AWR1642BOOST-ODS、、 、IWR6843

您好!  

我们在一个案例中使用的是采用 TI 参考天线设计的 AWR1843器件(7个天线器件)。 我们希望 将辐射图更改为广角、正如 AWR1642BOOST-ODS 评估板上所示的6天线设计所实现的那样。 是否有适用于 AWR1843的广角参考天线设计?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843没有适用于广角参考天线的参考设计。

    我们的客户可以考虑使用新发布的具有集成天线的 AWR1843AOP。

    https://www.ti.com/product/AWR1843AOP

    此外、我们还提供适用于60GHz 传感器的广角天线参考设计:

    IWR6843ISK-ODS 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、  

    感谢您的指导。 从 IWR6843参考设计到 AWR1843设计实施天线时、 需要在嵌入式系统软件方面更新哪些内容?  更新"geometry.c"文件是否足够、或者是否需要更多更新?

    谢谢、  

    何塞

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于毫米波演示、只需要更新 geometry.c

    谢谢你

    Cesar