请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 您好!
我们有一个用例、其中 我们的产品上安装了多个 AWR1843器件、我们想知道这是否会对其他同位置传感器造成潜在干扰。 您能否评论一下这是否会导致附近其他雷达传感器出现问题、如果是、我们如何缓解这种情况?
谢谢、
何塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果使用相同的线性调频脉冲配置、可能会产生干扰。 它们非常罕见、需要在雷达之间进行绝对同步。
请参阅以下演示
管理 FMCW 雷达系统中的干扰|德州仪器 TI.com 视频
另请参阅毫米波平台工具箱中的干扰缓解实验室
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__1.0.4&node=AFA0ogxohdCEX-9UJxRsVA__Z2F8GEn__LATEST
谢谢你
Cesar