This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F 射频调头时间

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1161574/cc2640r2f-rf-turning-time

主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

我正在使用 CC2640R2F 来测量  多个频率通道上的 RSSI 值、我所做的是:  

1. 通过  RF_postCmd 设置频率;

2.使用 RF_postCmd 和接收器测试命令 来设置无线电

3.通过 RF_getRssi 读取 RSSI;

4.通过   RF_CancelCmd 取消接收器测试命令;

5.返回步骤1以获取另一个频率 ;  

我发现频率设置、模式设置和取消花费 了相当长的时间、比如几百微秒、我需要加快  测量速度、有没有办法这么做?

感谢你的帮助!

王敏德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在24MHz 射频的情况 下、几百微秒是合理的、它考虑了发出命令、调度射频事件、相应的停止/启动时钟以及更改/验证新频率或工作模式所需的时间。  您的观察结果不在预期范围内、因此不建议使用一种绕过射频 API 的方法。

    此致、
    Ryan