This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:输出求和块

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/996470/dac38rf89-output-summation-block

器件型号:DAC38RF89

您好!

  在数据表的第8.3.20节表44中、求和块在加法后执行舍入操作。

  为什么仅添加一个通道时使用结果中的位[16:1]? 不是结果的一半?

  我认为仅添加一个通道时没有溢出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    此表是关于二的比较器数据。 在将两个通道添加为最大值的情况下、结果将是一个17位的数字。 这就是为什么在这种情况下使用位16:1的原因。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim

    但在表44中、当添加两个通道时、 其结果使用位17:2、而不是位16:1。 原因是什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果将三个16位2的 comp 数加至最大值、则会得到一个18位数。 然后、位17:2将被用于创建16位值。 在此表中、您始终需要在第一列中再添加1个通道。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    添加了三个通道后、它将是四 个16位2的 comp 数总和、它将生成一个18位数。 但在表中、这是一个19位数、结果使用位18:3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [18:3]是16位。 不确定为什么您说19位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      总和是表中的位[18:0](添加三个通道时)、它是一个19位的数字。 但该表使用位18:3作为结果发送到 DAC 内核。

     您说"在该表中、您始终需要在第一列中添加1个信道。"

     因此、我认为这是添加三个通道时四个16位2的 comp 数之和。

    此致、

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    你是对的。 数据表中存在错误。 该表应如附件所示。 这将在下一版数据表中进行更新。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../Outsum.docx