This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:如何同时输出 Iout 和 Qout?

Guru**** 2516670 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, DAC38J82, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/996834/dac38rf89-how-to-output-iout-and-qout-at-the-same-time

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件: DAC38J82DAC38J84

您好!

在 DAC38J82中、它可以同时输出 Iout 和 Qout、如下图所示。 在使用 DAC38RF89时、我该怎么做?

在 DAC38RF89中 、I 通道使用 DACA 的 pathAB、 Q 通道使用 DACB 的 pathAB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC38RF89 FMIX 仅为复数输入、实数输出。  要执行 DAC38J84系列的操作、您必须设置 IinputAB = IinputCD、并且 QinputAB = QinputCD。 有关详细信息、请参阅 DAC38RF89数据表的公式3和4。