This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37B32:单通道断电时的电源电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37B32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/995760/trf37b32-supply-current-with-single-channel-power-down

器件型号:TRF37B32

TRF37B32数据表列出了 LPM=0时典型电源电流为305mA。  它指出、每个通道都可以通过 PDA 或 PDB 单独断电、这样可从禁用的通道的 IF 放大器中移除偏置电流。  LPM=0且单通道断电时的典型电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于断电通道的静态电流、单通道电流将高于305mA/2 = 155mA。 我必须在实际器件上测量该值并返回给您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在启用了2个通道的情况下、3.3V 的电流消耗为286mA、这是我测量过的一个 EVM。 在启用了1个通道且另一个 PDN 的情况下、3.3V 的电流消耗为156mA。  

    谢谢。