This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:原理图串

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, LMX2594, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/995882/lmx8410l-schematic-reivewer

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件: LMX2594PLLATINUMSIM-SW

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMX8410LRGZ 中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?  

谢谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    该原理图看起来不错。 请注意、我们在 PLLatinum Sim (PLLATINUMSIM-SW)中支持 LMX8410L;内部 PLL 与 LMX2594电路相同、因此 LMX2594可用于规划精确的环路滤波器值。

    一个注释:我们建议通过0.1uF 和50欧姆将未使用的 OSCin 引脚连接到 GND;在这种情况下、可以在未使用的引脚上使用1nF (以匹配另一个引脚的交流耦合)

    此致、

    Derek Payne