This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:内部分频器彼此未锁定?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/996006/trf372017-internal-frequency-dividers-not-locked-to-each-other

器件型号:TRF372017

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我正在研究一个在多个 TRF372017之间需要确定性(相位)行为的应用。 遗憾的是、TRF 在 VCO 之后具有用于 LO 输出、射频和 PLL 的不同分频器。 很明显、如果所有的分频器值相同、它们不会相互锁定、这会导致基准信号和 RF/LO 信号之间的相位模糊(即使在整数 N 模式下也是如此!)。

这是正确的、是否有办法解决此问题?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、正确。 TRF372017的设计目标不是采用多个 TRF372017相位对齐。 如果需要这样的相位对齐、PLL 环路中有几个分频器需要一个时间戳信号来对齐分频器相位以确保相位对齐。 此功能在 TRF372017器件中不可用。

    -Kang