This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波雷达传感器

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1243, IWR6843, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/995097/recommend-mmwave-radar-sensor

主题中讨论的其他器件:AWR2243AWR1243IWR6843AWR6843

您好、TI 专家

我想查找一个毫米波雷达传感器、它可以检测200至500mm 的工业范围。

请帮您查找?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它将帮助您了解您的目标应用类型。

    请参阅 ti.com/iwr 和 ti.com/awr 页面以查看各种应用和目标器件。

    有关长距离、请参阅基于 AWR1243或 AWR2243的级联设计。   -这些专用于汽车 ADAS 解决方案。

    对于 非自动 ADAS 目标应用 ,请参阅 IWR6843、AWR6843及其 AOP 型号。

    谢谢、

    Vaibhav