This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在采用 TI F-Antenna (swru120d)、但希望在附近找到金属盖子。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/994179/we-are-incorporating-the-ti-f-antenna-swru120d-but-want-to-locate-a-metal-cover-nearby

主题中讨论的其他器件:TPS63900

定位金属盖(19mm x 13mm x 2.5mm)是否有问题、如初步放置中所示。  这会影响辐射图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    nRF21540和 nRF52840是北欧半器件、因此 TI 无法对其设计进行评论。  一般而言、是的、天线附近的金属板 会影响性能。   

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的响应非常感谢、但我希望得到一定程度的干扰、因为天线是 TI 设计。 我最初为此问题创建了一个案例编号、建议将我的问题提交到 E2E 论坛。  我们正在考虑使用制热塑料盖、因为不需要屏蔽。 供参考、我们在设计中使用 TI TPS63900降压/升压稳压器、并计划在母板上为该产品提供其他 TI 产品。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    很高兴您能在您的设计中复制我们的 PCB 天线参考设计之一。  评估屏蔽层(塑料或金属)影响的最佳方法是执行射频测试,如本应用手册 :www.ti.com/lit/an/swra469/swra469.pdf 中所述 。  

    我们非常感谢您在主板设计中考虑其它 TI 器件,如果您想交叉参考设计中已有的任何器件,请访问 https://bomcross.ti.com/en/ 。  

    如果您对其他 TI 器件有疑问、请在 E2E 上发布新的咨询。   

    在您的服务中、

    ~Leonard