This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:在零 IF 和100MHz IF 之间有不同的 EVM 结果

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, TRF372017, TRF372017EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/993927/trf372017evm-different-evm-result-between-zero-if-and-100-mhz-if

器件型号:TRF372017EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX8410LTRF372017

您好!

我们目前正在测试 TRF370217评估模块和 LMX87410L 评估模块。
下面是我们的测试设置和测量结果:
 

(I):IF 测试设置和 EVM 结果为零
  

(ii) IF100MHz 测试设置和 EVM 结果
  

我们发现、在 EVM 峰值中、零 IF 和100MHz IF 之间存在很大差异。
您是否可以提供任何意见?
谢谢!

此致、
Alan Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    如果是100MHz、请检查整个链的图像抑制。 在 ZIF 情况下、IQ 偏移为-16dB。 这意味着图像在通带范围内、会影响 EV%测量。  

    您将需要调整 TRF372017EVM 的整体输入的 I/Q 阶段、以将 I/Q 偏移抑制到至少40dBc、从而获得良好的测量结果。 TRF372017没有 I/Q 调节功能、因此您需要检查 LMX8410L 是否具有 I/Q 增益/相位调节功能。

    -Kang