This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:AFE7071/AFE7070可支持低于30MHz 的频率

Guru**** 2521620 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/992510/afe7070-afe7071-afe7070-can-support-below-30mhz

器件型号:AFE7070
主题中讨论的其他器件:AFE7071

你(们)好  

我想知道 AFE7071/AFE7070是否支持低于30MHz 而不是100MHz、具体取决于规格的射频频率范围。

在低于30MHz 的频率下运行时、AFE7070有何限制?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE7070器件将正常工作、但随着 频率低于100MHz、性能将逐渐变差。  您可以在数据表图中观察到这方面的提示。  输出功率将下降。  载波馈通性能将降低。  边带抑制性能可能更差、因为它在100MHz 时已经降级到25dBc。  创建正交调制器的多相电路超出其低于100MHz 的范围、因此 LO 的正交相位未得到正确保持。  简而言之、它将起作用、但不符合输出功率、CF、SBS 或线性的数据表规格。

    -RJH