This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J64:如果 ADC#39;s 输入悬空、输出如何?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/991396/ads58j64-how-is-the-output-if-an-adc-s-input-is-floating

器件型号:ADS58J64

大家好、

我在设计 ADC 时有疑问。 我发现、对于某些 ADC、例如 MCU 的集成12位 ADC 或 ADS58J64、当其输入悬空时、输出通常具有值。

您知道原因吗? 是否有应用手册? 谢谢你。

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    ADS58J64输入由共模 VCM 在内部偏置。 输入需要在 VCM 处进行交流耦合或偏置(如果是直流耦合)。 如果输入悬空(偏置)、ADC 输出将具有"中量程"的平均代码(即14位 ADC 的满量程为2^14的2^13代码)。 代码的变化将是噪声分布。  

    -Kang