This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:自动调优多个 DAC38RF83器件?

Guru**** 2525410 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/991103/dac38rf83-auto-tune-multiple-dac38rf83-devices

器件型号:DAC38RF83

尊敬的团队:

我的客户正在使用多个板载 DAC38RF83与其内部 PLL 一起工作。

我们正在尝试了解如何将 PLL 自动调谐时间降至最低?

  1. 如果我们知道器件温度,我们是否可以预设 LFVOLT?
    1. 如果移动的温度会使 PLL 保持锁定,或者我们是否应该更改 LFVOLT 值?
  2. 我们是否需要在每次自动校准时完成每个 DAC 的自动调优过程?

我们是否有任何有关此主题的应用手册,或者能否获得更全面的指导?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我将让 Jim 对此进一步发表评论。 DAC38RF83 VCO 代码可在客户的工厂进行预表征、以使代码能够在其整个温度范围内正常工作。 由于 VCO 行为的性质(通用 LC 振荡电路设计)、环路滤波器电压(LFVOLT)应随温度变化。 客户应该有一个代码、该代码应该具有足够的 LFVOLT 裕度、该裕度在整个温度范围内有效。

    由于电感器/电容器阵列设计的精度、每个 DAC 的 LC 代码会稍有不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我们拥有三个器件随温度、频率和电压变化的特性数据、在我看来、客户可能会为其生产单元的环路滤波器设置使用一个值。 如果您有兴趣、我可以发送此数据。

    此致、

    Jim