This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有1GHz 带宽的线性调频脉冲信号发生器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/991212/chirp-signal-generator-with-1ghz-bandwidth

大家好、

我们的客户想知道我们是否有 带宽为1GHz 的线性调频脉冲信号发生器。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您对哪种类型的应用感兴趣。

    毫米波雷达传感器可生成带宽为1GHz、频率在60GHz 或77GHz 范围内的线性调频脉冲

    谢谢你

    Cesar