This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:EVM -组件更换

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/990592/afe7422evm-evm---component-replacement

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422

尊敬的 Vijay/团队:

根据 AFE7422原理图、下面列出了发送和接收路径中的平衡-非平衡变压器、

组件 频率范围
最小值(MHz)
频率范围
最大值(MHz)
接收路径 TCM2-672X+ 1700 6700
发送路径 TCM3-452X-1+ 20. 4000

我们的目标工作频率是 VHF 频段。

建议更改接收平衡-非平衡变压器 ?

如果是、您能否向我们推荐可替换为 RX 平衡-非平衡变压器(TCM2-672X+)的确切器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较低频带、我们使用了:微型电路 TCM2-43X+。  此变压器的发布范围为10MHz 至4000MHz。  它与'672X 采用相同的封装类型、但采用不同的引脚排列配置。

    -RJH