This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI AMC7904偏置监视器和控制器问题

Guru**** 2476455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1162367/ti-amc7904-bias-monitor-and-controller-questions

主题中讨论的其他器件:AMC7904

您好!

 

我们计划使用 AMC7904功率放大器监控器和控制器芯片、并有以下问题:

1) 1)如果我们使用 LDMOS PA、并且只想控制栅极电压和与温度相关的峰值偏置电压、那么我们是否必须使用 ACM7904功率放大 器控制器芯片的 PA_ON 引脚。

2) 2)如果我们不使用 PA_ON 引脚、则应将其接地或保持断开状态

 

谢谢、

已用 SysTick 处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    当发生某些警报事件或上电和关断事件时、PA_ON 引脚可用于禁用漏极电压。  由于 DAC 将接近0V、因此在 LDMOS 应用中(与 GaN 或 GaA 相反)这一点不太重要。  如果器件检测到其他一些问题、例如过热/欠温限制警报、它仍然很有用。  如果您选择不使用它、则可以将引脚保持悬空。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。

    如果我不 使用远程温度传感器、那么我仍然可以通过将器件放置在 PCB 上靠近 PA 的位置、使用内部温度传感器检测 PA 的温度。

    此外、如果我可以使用内部温度传感器感测温度、那么我可以将 D+和 D-引脚连接在一起。 我是否可以将引脚连接在一起作为直流短路、或者在将 D+和 D-引脚连接在一起时、我是否必须使用一定的电容值。  

    此致、

    已用 SysTick 处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用外部温度检测二极管、则需要将 D+和 D-引脚接地。 无需电容。