您好!
我们计划使用 AMC7904功率放大器监控器和控制器芯片、并有以下问题:
1) 1)如果我们使用 LDMOS PA、并且只想控制栅极电压和与温度相关的峰值偏置电压、那么我们是否必须使用 ACM7904功率放大 器控制器芯片的 PA_ON 引脚。
2) 2)如果我们不使用 PA_ON 引脚、则应将其接地或保持断开状态
谢谢、
已用 SysTick 处理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 AMC7904功率放大器监控器和控制器芯片、并有以下问题:
1) 1)如果我们使用 LDMOS PA、并且只想控制栅极电压和与温度相关的峰值偏置电压、那么我们是否必须使用 ACM7904功率放大 器控制器芯片的 PA_ON 引脚。
2) 2)如果我们不使用 PA_ON 引脚、则应将其接地或保持断开状态
谢谢、
已用 SysTick 处理
谢谢 Paul。
如果我不 使用远程温度传感器、那么我仍然可以通过将器件放置在 PCB 上靠近 PA 的位置、使用内部温度传感器检测 PA 的温度。
此外、如果我可以使用内部温度传感器感测温度、那么我可以将 D+和 D-引脚连接在一起。 我是否可以将引脚连接在一起作为直流短路、或者在将 D+和 D-引脚连接在一起时、我是否必须使用一定的电容值。
此致、
已用 SysTick 处理