This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:REFIN 的最大频率偏移

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1162153/afe7769-maximum-frequency-offset-of-refin

器件型号:AFE7769

大家好、

        作为标题、REFIN 的频率精度有哪些要求?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    AFE7769的最大输入参考时钟应在500MHz 范围内。 这是为了支持 LO PLL 和数据转换器 PLL 的最大500MHz PFD

    REFIN 的精度应根据客户系统中 LO PLL 的频率误差要求进行计算。 例如、如果客户系统中所需的 LO 在无线电系统中具有一定精度的3500MHz、 然后、REFIN 要求将是无线电系统中精度的%除以7、因为 PLL 将参考时钟500MHz 乘以7以获得3500MHz

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回复。

    BR