This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:建议的初始上电序列

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/876063/lmx8410l-recommended-initial-power-up-sequence

器件型号:LMX8410L

您好!

我有一个 LMX8410L、建议的初始上电序列 在某种程度上提到了执行初始编程的两种方法;是否应该对复位寄存器和后续寄存器 R127和 R6进行编程? 还是通过复位即可满足要求?

所述的剖面图。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    如果使用内部 LO、编程顺序如下:

    VCC 为器件加电

    2、编程 R0[1]、RESET_PLL = 1。 这将复位所有与 PLL 相关的寄存器。

    3、编程 R0[1]、RESET_PLL = 0。 以消除复位。

    4.按照数据表建议的编程顺序2至5操作。