This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于毫米波频谱中飞行时间距离计算的最佳传感器?

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1642, AWR1843, OPT3101, OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/872242/best-sensor-for-time-of-flight-distance-calculation-in-mmwave-spectrum

主题中讨论的其他器件:IWR6843AWR1642AWR1843OPT3101OPT8320OPT8241OPT9221

我正在寻找一种方法来设置两个毫米波(24GHz+)收发器、以测量两个器件之间的距离。  

您是否有产品建议可帮助我入门?  

我最关心的是测量精度、其次是距离、我可能不太关心功率或其他限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您联系我们。 我将转接至雷达组以帮助您处理请求。

    此致

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您可以使用毫米波传感器、有两个基于频率的传感器77GHz (AWR1642或 AWR1843)和60GHz (IWR6843)可用于此目的。

    但是、要测量传感器的距离 b/w、您需要实施自己的算法、其中第二个传感器在接收到来自第一个传感器的信号后立即通过传输信号进行应答;因此、在第一个传感器中、您可以计算总计时 b/w 发送到接收信号并计算距离。

    该传感器附带毫米波 SDK、该 SDK 提供了新用户入门所需的所有文档。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    77ghz 的开发板看起来很棒。  该器件似乎用于反弹。  如果您有其中两项、您是否可以执行先前所述的往返?

    此外、满功率时的预期范围(以米为单位)是多少?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    预期范围为~100米、但大多数工业应用在10m 或更短的距离使用传感器。

    您的应用是否需要往返方法? 单个毫米波传感器可提供场景中各种物体的距离。

    您是否有适合您的应用的图? 在我们继续之前、我想了解更多信息。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    我的目标是使用其中4个2收发器设置对小型器件执行三角测量。  往返方法意味着器件不必直接指向对方、而且没有误报。  

    您是否对任何设备都可能实现这一点有任何想法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我不建议将毫米波传感器用于此应用、因为单个传感器能够很好地检测场景中的所有物体、并且具有高精度和高精度、可消除误报和漏报。

    TI 的飞行时间传感器可能 对您有用? 要与专家联系、请使用以下列出的器件型号之一创建新主题:

    OPT3101

    OPT8320

    OPT8241

    OPT9221

    他们团队的专家应该能够为您指明正确的方向。

    谢谢、

    Akash