This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何马赫-扎赫德干扰计在射频频率(即2.5或5GHz)下工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/872625/is-there-any-mach-zehder-interferometer-that-operates-at-rf-frequencies-i-e-2-5-or-5-ghz

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TRF3705

尊敬的所有人

我想知道以下情况:在射频域中是否有任何等效的光子 Mach-Zehder 转速计(两个输入-两个输出)、即以2.5-5GHz 运行??? 我需要一个器件、对于给定的输入和电压、该器件可以在振幅和相位方面为我提供所需的输出。 是否有任何 TI 解决方案可以涵盖此功能?

提前感谢您的任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrios:

    您可以查看 ADC12DJ3200 ADC。  这是一款双通道12位3.2 GSPS ADC、输入带宽为8GHz。  您可以同步捕获两个通道。  通过 FFT 变换、您可以获得频率范围内的振幅和相位响应。  然后、您可以比较每个通道的相对振幅和相位。

    有趣的应用、

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJH:

    感谢您的回答。 是的、此器件 ADC12DJ3200可能会正常工作。 但是、我要搜索的是一个结构、它可以获取两个输入信号(具有已知的振幅和相位)并为我提供两个具有所需相位和振幅的输出信号。 我需要为许多 MZI 提供此功能、因为其目的是构建包含这些元素但具有可调特性的网络。 您提供的解决方案是

    1.价格很贵

    它涉及射频-数字转换、这对我的应用来说是一个不需要的功能。

    因此、是否有任何 MZI 模拟 TI 器件可以执行所请求的功能???

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrios:

    不、TI 没有完全符合您需求的模拟器件。  

    如果您尝试模拟两个输入信号传输到一个输出的情况、其中一个信号是一致结合的、另一个信号是破坏性干扰、那么正交调制器就足够了。  查看 TRF3704或 TRF3705和 TSW38J84参考设计。  调制器输入两个正交的低频信号(例如低于1GHz)、并将其混合为高频信号。  LO 信号提供混合频率。  如果输入音调和器件完美且理想、则输入信号会建设性地添加到上边带信号(LO + Fbb)上、并会破坏性地干扰下边带(LO - Fbb)。  正交输入信号中的缺陷将显示一些较低的边带信号。  如果您调整 BB 信号的相位和振幅、您可以控制建设性和破坏性干扰的数量。  TSW38J84等参考设计提供了一个 DAC 来生成 BB 信号、并能够以数字方式调整 BB 信号的振幅和相位。

    -RJH