This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:数据速率变化

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/870078/afe7444evm-change-in-data-rate

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

尊敬的所有人:

关于 AFE7444,我们的要求是,我们希望降低数据速率(即按抽取因子计算 ADC 采样率),这可以通过降低采样率或增加抽取因子来实现。

根据用户指南、模式7的最大抽取因子为12。 因此、可能的最小有效数据速率为245.76MHz。 根据 AFE7444的数据表、最大可能抽取因子为32。 请帮助您了解如何针对给定模式增加抽取因子或降低采样率(用户定义)。  

急切地等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、  

    抽取32位时所需的数据速率是多少?

    优素福