This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于64方形矩阵的 RFID 标签;单个读取器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/870259/rfid-tags-for-a-64-square-matrix-single-reader

今天、我阅读了一个关于创建具有64个 RFID 天线和1个读取器的棋盘的旧话题。
每个人都不断告诉我、我很疯狂地追求这个目标、因为它不起作用。

但是、最近有一篇很好的关于带有单个读取器的64天线多路复用器的小论文。
我希望使用13.56并使用银色纳米油墨石墨打印我自己的天线。

这是我的位置和我的问题。 感谢您的任何帮助!

到目前为止的问题是:

即使您成功地将多个读取器添加到单个芯片上,从单个 NFC 读取器读取64平方也不是很容易

处理可能需要2秒钟才能读取全部64个正方形。 需要它是实时的。

我的初始想法是:

使用 RC522和 jerry 钻机、使其通过多路复用器读取64个天线
这是一种非常便宜的解决方案。 可以使用防金属标签来解决金属问题

天线会是什么样的? 我可以打印出 RC522随附的天线并重新生成它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    RC522不是 TI 产品。 这也不是我们进一步追求的应用、目前也不打算支持。 如果您选择在开发过程中进一步使用 TI 产品、我们将能够根据器件的使用方法提供一些高级指导、但您需要处理与棋盘应用相关的任何特定应用。

    我想说的是、我们提供了一份有关多路复用器的应用手册、如果您最终使用了我们的读取器器器件之一 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa231、该手册可能会很有帮助