This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C32EVM:降压转换器的 S 参数 S21

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/869436/trf37c32evm-s-parameters-s21-for-the-down-converter

器件型号:TRF37C32EVM
主题中讨论的其他器件:TRF37C32

我可以从何处下载降压转换器的 s 参数?

数据表包含增益与频率间的关系图。 是否仍有办法以表格形式而不是图表形式下载这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju、

    很遗憾、我没有 s 参数的数据库。 我可以仔细检查一下是否有人可以访问、但很可能我们没有访问权限。

    对于数据表图、我将检查数据表中是否有可用的表格式。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kote:

    该器件是一款频率转换混频器、因此没有 S21 S 参数。  附件 I 提供了低侧/高侧注入和低功耗模式下 TRF37C32增益与频率间的关系表格式电子表格。

    --RJHe2e.ti.com/.../0677.TRF37C32_5F00_GainvFreq.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时支持。

     混频器可以具有 S21的参数、这是一种常规做法。 请找到随附的屏幕截图。 其中 Matlab 使用 S 参数对混频器建模。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。  可以创建一个由 MATLAB 文档详述的标准化 S 参数矩阵。  无论如何、这不是为 TRF37x32产品系列创建的。

    -RJH