This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLatinum Sim -如何添加参考相位噪声?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/891430/pllatinum-sim---how-do-you-add-reference-phase-noise

我使用的是100MHz 参考。 如何将基准的相位噪声添加到仿真中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我询问时、是否有 PLLatinum Sim 的用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以将 PLLatinum sim 的功能级别设置为中级或高级。 然后、在相位噪声页面中、有一个"OSC、PLL 和 VCO 噪声"框、提供两个选项: 您可以使用指标来推断1/f^3、1/f^2和楼层区域、方法是选择"使用指标"并切换"手动覆盖"以输入特定偏移处的噪声、或者选择"加载数据"以导入跟踪数据文本文件。 导入的文件应为以逗号分隔的频率偏移和相位噪声测量列表、请参阅随附的示例。

    e2e.ti.com/.../100-MHz-Crystek-CVHD_2D00_950.txt

    PLLatinum Sim 本身没有用户指南、但您可以单击各种章节标题旁边的问号、以深入了解大多数特性和框:

    此致、