This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:Jesd204b 通道

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/890726/dac38rf83-jesd204b-lanes

器件型号:DAC38RF83

你(们)好

我是否需要匹配通道长度?

我有4个通道。

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    JESD204B 可支持高达 JESD204数据格式一个多帧内的通道偏差。 多帧由 LMFS 设置和 K (每多帧的帧数)设置定义。 JESD204的 RBD (释放缓冲器延迟)可调节偏斜。 有关详细信息、请参阅 JEDEC 网站上的标准。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    L = 4

    M = 8

    f = 4

    S = 1

    k = 1

    每通道4通道9.6Gbps

    什么是允许通道偏斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的多帧是信道速率/10位/每八位位组/4个八位位组/每多帧1个帧= 240Mhz。 这大约是4.16ns。 要容忍更多的通道偏移、您可以将 K 设置为更高的数字。