This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:我们无法使用提供给我们的 IBIS AMI 文件。 (DAC38RF82)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38J84, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/884647/dac38rf82-we-are-not-able-use-to-ibis-ami-file-given-to-us-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38J84ADC12DJ3200

您好!

我们在以下链接中对提供给我们的 ibis AMI 文件有问题。

该文件与显示 DAC38j84的 DAC38RF82不兼容。 当我们尝试使用 Mentor Hyperlynx 导入时、引脚与器件不兼容。

请为我们的信号完整性仿真提供正确的 IBIS AMI 文件。

此致、

Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    两个器件使用相同的 SerDes 接口。 此模型对两个器件均有效。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    串行器/解串器在内部可能相同、这两个芯片也不具有引脚兼容性。

    当我们将布局导入到 SI 工具中时、不允许使用该布局、因为引脚不同。

    此致、

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dac38rf80.ibsRajesh、

    查看此封装模型是否有帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的文件仅为 ibis、我们需要 ibis AMI 文件。

    作为 SI 工具、Hyperlynx 需要 AMI 模型。  

    此致、

    Rajesh Khanna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我不确定我们是否能提供您需要的东西。 我们所拥有的 IBIS 信息是这两个器件的组合。 也许通过一些编辑、您可以创建所需的模型。 您可以从以下链接下载的文件中找到当前可用的所有内容。

    包含 DAC38J84的封装模型、但该器件与 DAC38RF8x 具有相同的塑料封装和 IBIS-AMI 模型。  您可以打开.s16p 或.s32p 文件、并查看非常直观的端口命名(示例如下)。

     

    !!   Port#    port_name NET_name

    !! 端口1: RXN0_BGA.H1_GND RXN0

    !! 端口2: RXN0_DIE.19_GND RXN0

    !! PORT3: RXN1_BGA.J1_GND RXN1

     

    此致、

     

    Jim

     

    txn.box.com/.../vdoau7ycg8p89nd47g5r40c2zqdqq52k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们尝试为 DAC38J84修改 IBIS AMI 模型、但无法使该模型正常工作。 我们还发现 IBIS AMI 文件中提供的 VinL 和 Vinh 在互换值模型开始导入 HE 工具后出错。

    在这里、我将分享我们在编辑后获得的眼图。 自从 TI 提供该模型以来、我们就能够使用 Xilinx FPGA 对 ADC12DJ3200进行仿真。

    由于我们从 TI 获得了更好的性能和支持、我们已将 DAC 从模拟器件 AD9162/64更改为 DAC38RF82。

    请您通过为我们选择的器 件提供正确的 IBIS AMI 模型来提供支持、我们的客户不想妥协。

    他希望执行 SI、我们在这个阶段就被震惊了。

    此致、

    Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    不幸的是,我们目前没有资源来处理这一问题。 有计划纠正这种情况、但这可能要到今年第二季度才会发生。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    了解当前每个人面临的问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Rajesh Khanna