This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有标记 TI 851 (A2YVF)的 QFN16或 WQFN16芯片

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/889533/qfn16-or-wqfn16-chip-with-marking-ti-851-a2yvf

主题中讨论的其他器件:ADS7851

您好!

我们有一个要在小型电路板上更换的器件、但由于损坏、MPN 很遗憾不可见、封装中间唯一可见的标记是 TI 851、下面有一个生产代码(A2YVF)。 它是 QFN16或 WQFN16、基本上可以将80MHz 频率或相关电容转换为0-3.0V 电压。

请告诉我们 MPN 是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bidault、

    如果您有系统的原理图或方框图、请尝试查看故障器件的功能。
    然后使用器件查找、搜索851标记。

     

    从器件查找;
    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline   

    搜索依据
       TI 器件型号上的标记   

    搜索短语
       851.

     

    生成器件型号为851的器件。

    然后查找16引脚封装 QFN。  R 标识符是 wqfn。

    ADS7851;来自其产品文件夹、封装选项卡。

     

    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp?parent=pf&partNumber=ADS7851IRTER#divline

     

    器件型号

    标记

    封装|引脚

    状态

    说明

    ADS7851IRTER

    7851.

    RTE | 16.

    激活

    SAR ADC、双路、1.5MSPS、14位、同步采样

    也许这是器件?

     

    关于 A2YVF
    LTC (批次追踪代码)编号。

    TI 的 LTC 由七(7)个字母数字值组成。
         示例12ABCDE

     

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次光临

    遗憾的是、没有原理图、否则会更容易。

    我确信它不能是该 ADC、因为电路板没有通信总线、它仅接收3.3V 电源、并根据反射的射频信号幅值提供0至3V 输出。

    因此、我怀疑该器件是射频日志。 放大器。 检测器、电路的工作频率为80MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bidault、

    根据所提供的信息、我们无法提供其他建议。
    如果或您可能有更多详细信息、请再次回复此主题或帖子。

    如果没有原理图、那么很难修复会让 IC 冒烟的电子组件。
    我祝你在这项努力中好运。