This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:在 VOUT2交叉

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/887746/dac38rf83-cross-at-vout2

器件型号:DAC38RF83

你(们)好

Vout2 +和-相对于 VOUT1交叉。

我需要传输相同的相位。

我能否在内部越过 VOUT2的+和-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    将 multi-Duc 页面中寄存器0x0A 的位6设置为"1"、以交换 DAC 输出。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是否也只跨越 VOUT2或 Vout1?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    将寄存  器0x10A (multi-Duc 第1页)的位6设置为"1"以交换 DAC VOUT1输出、并将位6设置为寄存器0x20A (multi-Duc 第2页)的"1"以交换 DAC VOUT2输出。

    此致、

    Jim