This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 Thorlabs PDB480C-AC 的 ADS54J60EVM

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60, TSW14J57EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/887156/ads54j60evm-with-an-thorlabs-pdb480c-ac

主题中讨论的其他器件:ADS54J60EVMADS54J60TSW1400EVMTSW14J57EVMTSW14J50EVM

您好!

我正在尝试设置一个 Homodyne 探测器 https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDB480C-AC、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

     您的链接不再有效。 您是否遇到此设备的问题?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    我打算购买 ADS54J60EVM。  但是、我不确定 ADC 板是否与来自 thorlabs 的射频检测器(PDB480C-AC)完全兼容、因为将连接到 ADS54J60EVM 的检测器输出端的射频信号是电压范围约为-1V 至+1V 的交流信号。

    ADS54J60EVM 电路板能够在负电压下离散射频交流信号?

    此致

    Nuno

    ADS54J60EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno。

    这不应成为问题  ,因为模拟输入是交流耦合的,并且器件内部偏置到2V 的共模电压。 您可能需要增加一些衰减、因为这些引脚的建议最大输入为1.9V p-p 差分或每个引脚0.95V。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢你的帮助。

    还有一个问题、 ADS54J60是否与 TSW1400EVM 完全兼容?

    TSW1400EVM 包括用于将其连接到 PC 的软件? 我们是否可以将数据从 TSW1400EVM 导入到 Matlab 中?

    此致

    Nuno Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    不、不是。 您将需要 TSW14J56EVM、TSW14J57EVM 或 TSW14J50EVM。 这三个采集卡具有 JESD204B 功能。

    TSW1400EVM 仅支持 CMOS 和 LVDS 接口。 所有这些电路板都包含软件(HSDC Pro 软件 GUI)、您可以将数据导入到 MATLAB 中。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    借助 TSW14J50EVM 、我可以 以1GSPS 的速率从 ADS54J60EVM 采集样片?

    此外、还可以收集低于250 MSPS 的样本?

    很抱歉打断您的工作、但我不是本主题的专家。

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    您可以使用 TSW14J50以1Gsps 的速率收集数据。 根据数据表、该 ADC 的最小采样率为250MSPS。 您可能可以在此下方收集数据、但数据表中不保证这样做。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    可以 动态调整 ADS54J60EVM 的电压范围?  例如 、将 Vpp 从1.9降低到1、将位数集中在一个非常窄的范围内。

    最后、TSW14J50EVM、 ADS54J60EVM和 HSDC Pro 软件 GUI 与 Windows 10?

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    问题1答案是否定的、问题2答案是肯定的。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您的回答。 我们现在继续购买 SW14J50EVMADS54J60EVM 板。

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    TSW14J50EVM 通过 USB 2.0连接到 PC、对吧?

    在这种情况下、考虑到我使用的是 ADS54J60EVM、ADC 数据采集要比 从 TSW14J50EV 和 PC 之间的 USB 连接下载数据高得多、如何在 TSW14J50EV 和 PC 之间几乎实时地下载数据?

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    您不能。 查看我发送的最后一个帖子。

    Jim