This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不适用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/886824/na

主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

您好!

我正在寻找射频时钟1:4中继器 IC。  采用100MHz 单端50欧姆(~5dBm)并分离4个射频时钟、每个时钟为100MHz。  希望听到您的建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的联系。 请看一下 LMK1C1104、 这是一款1:4输出 LVCMOS 缓冲器。 谢谢。

    最棒的

    Hardik Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    非常感谢您的快速响应!  请您向我发送您的联系电话、以便我可以为您提供有关此组件的快速电话。  我正在阅读数据表、但只是想确保我理解它的预期。  谢谢!

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将在这里为您提供支持。 请随时在论坛上发表任何问题、以便我可以公开回答。 我还可以通过直接信息共享我的联系信息。

    此致、
    通道