This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:支持多载波?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/885804/afe7071-multi-carrier-supported

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: AFE7070

您好!

我想知道 AFE7071/AFE7070是否支持多载波传输。

提前感谢、

Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL:

    是的、它可以支持多载波;然而、由于集成了 LPF、基带带宽被限制在10MHz。  如果多载波适合对应于20MHz 射频的10MHz BB、则这不是问题。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    您能否为 VHF 应用提供更多技术信息? 我在 AIS 收发器(155MHz-163MHz、25kHz BW)工作、我想了解有关此应用案例的更多信息。

    此致、

    Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL:

    AFE707x 支持高达20MHz 的射频带宽。  您的应用需要9MHz、因此您可以在这方面正常工作。  每个频带为25kHz ...非常窄的频带。  是的、您可以根据需要轻松地在带宽内放置任意多的载波。  AFE707x 可以发送整个载波块。  在甚高频频率下的操作不是问题。  在这些频率下、调制器的载波抑制本来就非常好。  需要校准边带抑制性能、以便在宽带宽范围内保持良好的性能。  AFE707x 包括用于优化直流偏移值以抑制载波泄漏的 QMC 调整参数和用于抑制边带的 I/Q 增益/相位调整。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    由于原型设计时间短、我可能无法测试此组件。 如果我将其仅用于一个载波(25KHz)的 AIS 应用程序、我将具有什么边带抑制和 SFDR? 您是否有这些参数的估计值?

    此致、

    Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL:

    在您感兴趣的频率下、未调整的载波馈通性能约为-55dBm。  它可通过直流偏移调整校准至低于-80dBm。  未调整 的边带抑制性能约为-38dBc;可使用 QMC 增益和相位调整将其校准至小于-75dBc。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    祝你度过美好的一天!

    Xl