该器件能够选择不同的输出电容器以限制带宽。 虽然数据表中提到了这一点、但我看不到带宽的和数字。 可能是因为您必须使用外部匹配电阻器来匹配您的特定差分基带电路? 如果我要使用适当的串联电阻器匹配100欧姆差分负载、根据可编程电容器的选择、不同的带宽是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件能够选择不同的输出电容器以限制带宽。 虽然数据表中提到了这一点、但我看不到带宽的和数字。 可能是因为您必须使用外部匹配电阻器来匹配您的特定差分基带电路? 如果我要使用适当的串联电阻器匹配100欧姆差分负载、根据可编程电容器的选择、不同的带宽是多少?
我们在具有宽带模式和窄带模式的接收器中使用 DEMOD 芯片。 在窄带模式下、在 FPGA 中执行滤波、但宽带噪声仍会进入 ADC。 在低 SNR 时、这可能会影响 AGC 设定点、并导致 ADC 必须得到比我们希望的更多的支持。 能够降低窄带模式的基带带宽可降低 ADC 中的宽带噪声、并使 ADC 保持在最佳信号电平下运行。
如果您不打算具有可变带宽、那么不同电容器的用途是什么?
参考 SNAS730A–2018年3月–2018年11月修订版不具有与之前的数据表 SNAS730–2018年3月相同的信息
R82和 R83在之前的文档中有更详细的说明。
R82
位13-11 IFA_COMPCAP
位10 IFA_BOOST
位9-6 COMP_VCM_CONFIG
R83
位8-5 IFA_CAP_PROG
位4-0 IFA_GSTATE
看起来你们现在已经为这些寄存器设置了固定值。 我假设他们还在那里、如果他们证明有用、我想使用他们。
这些是我感兴趣的寄存器、以了解更多信息。
您好、Charles、
如前所述、LMX8410的 IF 带宽取决于 IF 放大器的反馈电阻器和电容器。
我们固定了 IFA_GSTATE 以获得芯片的最大增益、并且将 IFA_CAP_PROG 设置为最低以实现带宽最大化。
可通过 IFA_GSTATE 更改电阻器设置,其中0为最高增益,‘31’为最低增益。
可以通过 IFA_CAP_PROG 更改电容器的设置、其中0是最低电容器、15是最高电容器。 不建议使用高于9的设置。
如果您希望在不更改增益的情况下减小带宽、则需要对 IFA_CAP_PROG 进行编程。 增大该位将降低带宽。 不建议在3dB 带宽下低于400MHz。 从0到9的每个阶跃都会将带宽降低约100MHz。
对于这些设置、必须在系统级别执行验证、因为这超出了我们的标准生产配置和测试范围。
希望这能帮助您进行评估。
此致、