This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:数据表中的规格

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF372017, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/899471/trf3722-specs-in-datasheet

器件型号:TRF3722
Thread 中讨论的其他器件: TRF372017DAC3484

您好!

关于 TRF3722、Zin BB (数据表第7页中列出的基带输入阻抗规范),它 是指差分还是单端?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:对于 TRF372017,同上,数据表第5页中概述的 Zi (基带输入阻抗)规范,它 是指差分还是单端?

    期待得到及时的答案

    提前很久去了

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑两种情况下的差分阻抗。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    谢谢。 确切地说、问题的根源在于电气表上数据之间的不匹配:

    和第页的图85。 33:

    哪一个是正确的?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有用、我可以在 DAC3484/TRF372017接口指南上测量以下内容

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf?ts=1588693854955

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    那么,我们是否可以得出这样的结论:Rin=5K 和 Cin=3pF 是差分输入阻抗,对吧?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vicnenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    我是说我在应用手册中进行的测量与数据表中的图85相同。

    -Kang