This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:寄存器加载问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/900198/lmx8410l-register-load-question

器件型号:LMX8410L

我有一个来自评估软件的值的寄存器加载列表、但请注意、列表中未包含寄存器120和106。 这些是必需的、还是它们中已经有正确的默认值?

2018年11月的数据表显示、这两个数据表都加载了全0。

寄存器120是 IBIAS_PD

reg 106是 FORCE_MODE_CTRL

这些变量是什么、它们是如何使用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些寄存器是保留的、应设置为零。

    寄存器120不用于正常运行、因为它们禁用内部电路块的偏置。

    寄存器106涉及一个测试模式、此模式也不应该被用于正常运行。

    此致、